已回答假定已回答

关于AD8338使用问题。

1522361146@qq.com 在 2016-1-11 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-1-21提供

你好!

在使用AD8338做VGA的时候遇到以下几个问题,下面是我的电路图。

1、这种单端的使用方式是否可行?

2、芯片上电后(未加激励信号,GAIN给0.3V)OUTP和OUTM输出3.3V,VREF输出1.33V,FBKM为0.723V,FBKP为0V,这个是否属于正常呢?后续加上激励信号后上述引脚状态不变,无法工作。

111 - 副本.bmp

3、下图为数据手册上的一个原理框图,我可否认为芯片上电后,四个输入引脚及两个输出引脚的电压均应等于VREF,即为1.5V?

222.bmp

谢谢!!

結果