ADI_Amy

春节送什么给熊孩子?ADI工程师帮您支招啦

ADI_Amy 員工 在 2016-1-14 建立的討論區
最後回覆由matemot@sina.com於2016-1-31提供

作者: Lisa Allison

 

乐高是我儿时最喜爱的玩具之一。我曾有一大盒形形色色的积木块,我和弟弟只需发挥想象力,不用几个小时就能创建出另一个世界。那时还没有高科技Lego®套装,所以我总是想象如果我们能将这个玩具接通电源,点亮它,让它动起来,那该是何种景象。

图片1.png

Roominate®和Snap Circuits®等玩具可激发儿童的想象力,锻炼他们的构建和设计技能。

 

看看当下的玩具架,您会发现组合玩具在不断增加。但不是您父辈玩的那种古老的木制杆子和圆盘。Roominate®可以激发小孩子用玩具搭建自己的房屋、电梯、汽车和游乐园。搭建过程中,他们可以利用小电路板、电机和电线添加电源,然后就可以通过iPhone控制旋转木马或房子里的灯。Snap Circuits®则更加专业一些,配有逼真的连接器、电路和电路板,让儿童根据颜色编码的电路板模型学习电子知识,制作门铃、电机、音乐传感器等。


假期即将到来,于是我问了一个问题——有哪些能激发儿童设计兴趣的炫酷玩具?

 

下面是来自ADI工程师们的一些好点子,不妨看看


Umesh Jayamohan的建议

对于我这个电子迷而言,我会选择“littleBits™”。我认为这是一种全新的好方法,可以让孩子们对电子感兴趣,并从基础层面理解电子的概念和原理: 尤其在这个电子无处不在的世界里。我觉得这是一个让孩子们热衷于鼓捣的非常好的想法,要知道,美国过去是(现在仍是)一个由鼓捣者组成的国家。这个国家的创新精神来自众多鼓捣者,他们并不一定总是发明东西,但是基本上均是从一个点子入手,在原有基础上加以改进,使之更加完善。只需看看Bill Gates、Steve Jobs和Sergey Brin的经历就会明白这一点。

图片2.png

他们各自都不是电脑、音乐播放器或搜索引擎的发明者。

 

相反,他们选取已经存在的事物,使之更加完善。 他们是如何做到的? 其实就是鼓捣。

 

在我看来,LittleBits™是再合适不过了。 就像乐高借助积木块一样,littleBits™借助一个能与其他模块磁性连接的简单套件,鼓励用户构建各种东西。 LittleBits™还有一个庞大的社交媒体或交流圈存在,可以从其他爱好者那里获得帮助。LittleBits™与Snap Circuits并无不同,工作原理相似。

 

我遇到的另一个炫酷玩具是“Codebug™”。Codebug™是一个支持所有年龄段(事实上也包括您的年龄)孩子编程的好想法。 硬件和软件之间的关系极其复杂、不易理解。 但是Codebug™解决了这个令人头疼的问题(至少目前如此),还可帮助编程。 当您熟悉Codebug™环境后,自然就会明白相关操作和原因。 网络界面令我印象特别深刻,它可让用户随意想象编程,然后下载代码到硬件中。 该网络编程工具还具有视觉辅助,帮助理解编码如何执行。谁曾想到编程竟然能够如此有趣????


 

Julie Barbeau的建议

不用多说也知道乐高是玩具中的佼佼者,但是我儿时还喜爱其他一些玩具,并且我在自己孩子的成长过程中也与他们分享这些玩具。我和孩子们都对Tinker Toys组合玩具情有独钟。在我拍摄的一段视频中,他们说“妈妈做一个旋转玩具吧”。我们常常尽力将塔建到最高,希望能触及天花板,对于他们来说,这就像月亮一样高。我们做了摩天轮和风车,甚至还给泰迪熊做了一辆三轮车。他们还喜欢林肯积木和Erector套装。搭建过程非常有趣!学会看说明指示始终是件好事。

图片3.png

我发现的另一个很棒的玩具叫做“Ball of Whacks®”。它是一个几何体形状组成的磁性玩具, 可以形成许多图形。可以按照随附说明书制作图形,也可以自行创建。

 

现在,我的孩子们已经“升级”到了玩模型火车HO scale。除了安装火车轨道和组建动力系统外,他们还将乐高、林肯积木、Tinker Toy组合玩具和Erector套件融合了到他们创建的场景和故事中。

 

我想最好的儿童玩具是可以激发他们想象力的玩具。


 

Kristen Villemez的建议

我还是不得不说乐高是迄今最出色的玩具,无论对于孩子还是童心未泯的人而言都是如此(不过千万别将Lego® TARDIS Doctor Who套装放到我的圣诞愿望清单上……绝对不要……) 这些玩具存在无限可能!如果说存在一个我和弟弟从来没有厌倦的玩具,它一定是乐高。 我们有NXT机器人套装、动力火车套装和许多Lego® Creator套装,这些均配有灯和电机,可让自己的创作鲜活起来。

图片4.png

我收到的最好的圣诞礼物之一是我自己创建的Lego®套装。Lego®曾推出一款利用虚拟乐高玩具进行创建的软件,可以使用每个想象得到的组件。 所以我就用它建造了不计其数的飞机。 我使用了一个已有的套装,把它改造得像一架蓝色天使F16战斗机。 父母看到了我的网络账户上满是各种创作。 当时,可以按照在虚拟软件中创建的模型来购买相应的组件,就相当于是一个定制的乐高套装。 那仍然是迄今为止我收到的最炫酷的Lego®套装。 我不知道他们是否还有那款软件……


 

Di Pu的建议

我还没有孩子,在给孩子买礼物方面我没什么经验。 但是,我在网上做了一些调查,认为“Magna-Tiles”是一个不错的想法。

图片5.png

这实质上是一种乐高玩具,但是它配有磁铁,所以不必担心数小时的努力突然毁于一旦,那种情况常常令小孩子灰心丧气。 这个玩具的另一个优点是尺寸和大小灵活多变,所以它还可伴随孩子比较长的时间。 孩子还小时,可以从几片开始,做一些简单的形状或结构。 等孩子长大一些后,就可以利用在学校或日常生活中学到的知识,创建更为复杂的结构。 在这一过程中,孩子会通过设计——数学、物理、土木工学、电气工程……获得启发。他们学到的所有知识开始起到重要作用。 这个玩具还鼓励孩子发挥创造性。

 

他们可以尝试自己的每个新创意,即使它对于成年人来说毫无意义。这真是一种精彩的学习体验。他们的一些“疯狂”创意未来可能成为伟大的发明,我们绝不应该限制孩子的创造性。

結果