已回答假定已回答

关于AD2S1205的应用问题

xuyibin168986@163.com 在 2016-1-15 詢問的問題
最後回覆由nandin於2016-1-17提供

1、在使用AD2S1205时,如果不加外部偏置,内部偏置为1.25V,如果此时sin,COS的Vp-p为3.15V,也就是峰值为1.575V时,此时芯片是否会超限报警呢?

2、AD2S1205应用时初级线圈激励电压为7Vrms(峰值约10V),线圈匝比为0.5,此时能否采用单电源+12V供电呢?

3、AD2S1205在伺服电机运行时,激励线圈容易受干扰,这种现象有没有好的办法解决呢?

4、能否留下联系方式呢?我的QQ:191226483

結果