已回答假定已回答

数模转换器AD5724AREZ发热

877525391@qq.com 在 2016-1-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-26提供

项目中用到了AD5724AREZ这款数模转换芯片,原理图如下:

新建位图图像 (2).bmp

电路板电源输入系统是通过电脑USB接口供电的,而后通过基准源,LDO和DC-DC转换芯片得到+14V,-14V,3.3V和2.5V。实际使用中发现系统上电初期,各项电源指标正常,随着通电时间的加长,AD5724AREZ开始不断发热同时拉低-14V电压,使-14V电压逐渐变小(应该说是-14V的绝对值变小),其他电源指标正常(除USB的5V被拉低)。   好像AD5724AREZ消耗的电流是逐渐增大的趋势,导致自身功耗不断增加而发热,当然同时也会拉低USB输入部分的5V,可以想象一直增加下去直到这个5V低于3.3V LDO最小输入电压时,整个系统就会不正常工作了。

 

技术工程师们,请问知道可能是什么原因造成的吗?

結果