已回答假定已回答

求助zedboard+FMCOMMS3使用问题

Remember_me 在 2016-1-20 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2016-3-7提供

各位大神好!我现在使用zedboard+FMCOMMS3来调试AD9361的寄存器配置,遇到了一些问题,麻烦各位解答一下,谢谢!

 

1、论坛上很多人说AD9361寄存器可以通过评估软件生成,请问是IIO Oscilloscope还是其他什么软件?

 

2、参照Linux with HDMI video output on the ZED, ZC702 and ZC706 boards [Analog Devices Wiki]网站给出的步骤进行操作,

准备了一张16G的SD卡,将其分为FAT32和EXT4两部分,FAT32部分存放官网给出的镜像文件,EXT4安装rootfs,按照给出的链接

http://releases.linaro.org/12.11/ubuntu/precise-images/ubuntu-desktop/linaro-precise-ubuntu-desktop-20121124-

560.tar.gz发现已经失效,在网上重新找到了一个较早前的linaro版本(嵌入式系统软硬件协同设计实战指南中的linaro系统),将

其安装完成。正常启动zedboard,将HDMI接上显示器,串口正常打印,显示器显示了一些简单的选择界面,但后面一直不能跳转至

linux界面,请问是什么原因?是不是只要界面能正常显示就能使用IIO Scope tool了?

結果