已回答假定已回答

ADE7880谐波计算问题

perfect 在 2016-1-26 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2016-2-25提供

尊敬的ADI专家:

  

      您好!

 

      我有以下几个问题恳请得到您的解答:

 

     1. 请问如何将基波和各次谐波的电压、电流、有功功率、无功功率和视在功率的寄存器值转换成实际值?

     在《电能计量(ADEXXXX)产品常见问题解答》文档中,有以下说明:

     1.jpg

 

根据上述方法,如果我要将2~56次谐波的电流寄存器值转换成实际值,那我要在初始化校准阶段测量得到各次谐波的Amps/LSB吗,这样做会不会太麻烦了?

 

2.  我在进行谐波计算的程序设计时,采用的是ADE7880数据手册中提供的第一种谐波计算方式,描述如下:

     2.jpg

据此,我将HCONFIG寄存器初始化为0x0008,并将MASK0的bit19位置1。在设置完HX、HY、HZ后,是不是只要通过微控制器监控IRQ0引脚的下降沿中断,并在中断服务程序中读取谐波相关寄存器值就可以了?

 

谢谢!

結果