已回答假定已回答

AD7280A 的抗干扰很差还是设计没设计好?

king5259 在 2016-1-27 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-1-28提供

用AD7280A设计了一个低速车的BMS,采用5颗芯片菊花链的方式连接,在台架测试的时候是用的能量回馈型充放电设备,因为能量回馈型设备会对电网产生一定的干扰,所以当BMS用一个线性电源(AC220转为12V 也就是市电)供电的时候,设备只要开着,因为有两个通道这个设备,一个通道开启后,另外一个通道的正极跟电池正极相连,除了菊花里底端的那一课芯片输出没问题,其他所有的都有问题,后来把12V用一个电池替代,等于设备的干扰隔离开了,这样一来还是有一节电池,最高端的乱跳。在转化的设置上是以cnvst的下降沿启动,并且cnvst寄存器已经写入了02,而且为了保证是02,每次启动之前都读了一下每个芯片的cnvst寄存器,确保是02了,才开始启动转换,现在不知道到底什么原因引起,应该如何去解决!大联大是代理商,但是他们说ADI内部调整了一下,他们也没有FAE,不知道谁用过告知一下,怎么解决

結果