已回答假定已回答

ADE7880波形采集接收数据

perfect 在 2016-1-27 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2016-2-25提供

尊敬的ADI专家:

 

      您好!

 

      我在用HSDC端口进行波形采集时,将微控制器设置为SPI从机模式,ADE7880的速率设为4MHz,数据以8位的数据包格式进行发送,HXFER[1:0]设置为01,当外部输入220V、5A的电源信号时,程序得到的数据如下:

boxing.jpg

Waveform_Buf[0]应该代表IAWV的高8位,而IAWV实际是24位寄存器,根据下面描述,Waveform_Buf[0]应该为0xFF才对,请问我的程序接收数据是否有误?谢谢!

tu.jpg

結果