已回答假定已回答

Ad8138输出的两个直流分量不一致导致AD7357采样的零电平不是理想的2^14/2

姚粤汉 在 2016-1-29 詢問的問題
最後回覆由姚粤汉於2016-2-18提供

Ad8138输出的两个直流分量不一致导致AD7357采样的零电平不是理想的2^14/2

AD8138主要是给AD7357用的,发现在板子上出现两端输出的直流电平不一致,测量方法:使用高频信号发生器输入,使用示波器观察波形,发现两者差距40mV,这个直接造成AD7357采样零电平时是比较稳定的20MV.

这里另外一个问题就是ADC的数据输出管脚的电平竟然上到10V的VPP,使用示波器测量的,FPGA的芯片没有坏,给ADC SCLK的信号是(40MHZ)是3.3V左右(示波器测量)。

結果