已回答假定已回答

AD9361或者AD9364可以设计成简单的信号源吗?

李锟铻 在 2016-1-31 詢問的問題
最後回覆由舒行科於2017-1-26提供

设计一个三通道的信号源,作为类似噪声源或简单波形信号源使用,大体思路是用FPGA产生基带的码型数据,然后接入AD9361(AD9364)的数据端口(p0/p1),在AD9361(AD9364)内部经过DAC后,再进行混频调制,然后通过发射通道TX传输给下一级处理单元进行处理,在本设计中该芯片的三个接收通道RX不使用。

結果