已回答假定已回答

ADL5375输出频率分量不对

wzpyy 在 2016-1-31 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-2-18提供

Dear ADI专家:

                        我现在在用贵司的ADL5375-05做IQ调制,输入的IQ信号如下图1所示,差分IQ信号幅值640mV左右,频率为200KHz;LO用的是ADF4350,差分输出,频率为2.448,090GHz。输出的RF信号如下图2所示,有两个问题:

             1、输出最大功率的频率分量是Wc+Wo(也就是2.448,290GHz为24.5dbm)的频率分量,而不是Wc-Wo的频率分量。IQ的信号从示波器上看还算比较好的,输入的直流偏置我用万用表测试都是0.500V,而且IQ信号我核对过,没有在连接上互换的现象,所以这个不知道为什么?

             2、另外,如图2输出所示,杂散非常大,这个应该从哪些方面改善呢?

感谢!

IQ信号输入.bmp

 

ADL5375输出.bmp

結果