已回答假定已回答

关于交流电压和电流转直流电压?

jenny 在 2012-12-27 詢問的問題

大家好!我是新手。先谢谢各位前辈了!

 

刚接到一个老师给的项目,要做一个电热丝的恒定功率控制,为了提高精度,需要用到反馈回来的电流和电压。但是电压是0~220V(不同功率对应不同值)交流!问题就是:

 

1.如何才能将0~220V交流转成A/D的输入电压范围(0~Vref,约为直流5V)?

 

2.如何测电流并同时转换成A/D的输入电压范围(0~Vref,约为直流5V)?

 

老师要求反馈电路功耗不能太大,成本要控制的较低(所以电流测定就不能用霍尔感应器了)。。。
再次谢谢各位前辈!

結果