ADI_Amy

关于MEMS的这几个事实,你都知道吗?

ADI_Amy 員工 在 2016-2-18 建立的討論區
最後回覆由纹哥--於2016-2-25提供

一、中国手机和智能穿戴等消费电子厂家采用的MEMS传感器越来越多,有数据表明,他们所占全球MEMS的市场份额,已经从2011年的9%提升到2015年的30%,嗯,这个数据还会持续增长哦!中国企业真棒。

QQ截图20160218145117.png

 


二、MEMS的最大应用市场是什么?没错,是物联网!

QQ截图20160218145132.png

 

 

三、基于ADI MEMS加速度计ADXL362的小米手环2015年销售量已经超过1200万只,华米科技目前已经成为全球第二大可穿戴设备公司。

QQ截图20160218145140.png

 

 

四、知道全球最低功耗的MEMS加速度计是哪款么?让Neil告诉您:它就是ADXL362!

这款3轴MEMS加速度计输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA……

QQ截图20160218145148.png

尽管ADXL362已经四岁啦,却一直占据最低功耗的榜首,给咱们的ADXL362点个赞,棒棒哒~~

 

对于这个荣誉,同门“师弟”ADXL375表示不服,想PK一下:ADXL375可是“在同类最高带宽和最低功耗的3轴、200g数字MEMS加速度计”哦!话说,ADXL375履历非凡——入选美国“拆弹部队”配备穿戴式爆炸检测系统!

QQ截图20160218145156.png

 

 

五、最耐高温的MEMS陀螺仪是哪款?还是让Neil告诉您吧:2011年,ADI发布了第一颗能够支持到175度高温的MEMS传感器双轴iMEMS加速度计ADXL206。

QQ截图20160218145202.png

直到今天,ADI还是目前唯一一家能够做到支持175度高温传感器的厂商。此处应该有掌声。。。

 

同是“火娃”的信号链好“基友”AD8229对ADXL206持续多年保持第一的殊荣表示祝贺!超低噪声仪表放大器AD8229其实有更值得骄傲的“成绩”——用于高温情况下测量小信号的AD8229伦家可是能工作在210度环境滴~~

QQ截图20160218145209.png

 

 

六、为什么坐地也能日行万米?

常用手环等运动监测功能产品的盆友,有木有常发现分明就困在火车或国际航班上十几个小时,却也能监测到行走千米甚至更高的运动记录?Neil道出了原因:这是某些加速度计为了节电,使用了周期采样的技术,导致将飞机高频振动误认为规律的低频运动,也就是大家所熟知的混叠问题。一旦有这样的应用场景,再强大的软件处理也帮不上忙了,因为从加速度计输出的原始值就是错的了,所以一定要在传感器源头上解决这个问题。

結果