已回答假定已回答

请教一个关于AD9779A配置和输出的问题

chunguiyan1987 在 2016-2-18 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-2-26提供


        现在使用AD9779A遇到了一些问题,配置了各个寄存器后,但是输出的波形不是给的数据的波形(我给了一个方波和正弦波的数据,输出却是像对方波和正弦波微分过后的波形),不知道除了什么问题。我为了排除是寄存器配置的问题,现在没有对任何寄存器作配置。使用默认配置,在P1D和P2D端口输入方波或者正弦波数据,其结果还是一样的。

        我的问题有两个,一是:不配置任何寄存器,使用默认配置,以实现对输入数据的DA转换,这样做可以吗?    二是:P1D给的是方波或者正弦波数据,输出就是方波或者正弦波吗?没有经过其他变化吗?比如微分或者调制?

 

        以下分别是输入方波和正弦波数据后DA输出的波形wxid_ns34kdutujbz21_1455808112388_54.jpgwxid_ns34kdutujbz21_1455808117177_16.jpg

結果