已回答假定已回答

请问差分运放与差动运放与仪表运放的区别? AD620

jenny 在 2012-12-27 詢問的問題

您好!
这个问题一直混淆着我:差分运放就是差动运放吗?仪表运放也可以差分输入,它们之间的关系到底如何?

 

我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD620,输入为0-10v单端信号,AD620的(IN-)接地,(IN+)接0-10v单端信号。增益为1,那么其输出就是 Vout=(IN+)  -( IN-)在这里共模信号是 (0~10)/2=(0~5)v吗?差模信号是 (0~10v)吗?
其输出:Vout= 差模信号*差模增益+共模信号*共模增益?是这样理解的吗?在增益为1的 时候,根据CMR计算出 共模增益,那么:10v*共模增益=共模信号在Vout端的输出?只是这个Vout,cm比较小罢了,可以忽略?
总之:共模信号=((IN+) + (IN-))/2,差模信号=((IN+) - (IN-))/2,
Vout=共模信号*共模增益+差模信号*差模增益?
而这个共模增益由CMR计算出来,请问:是这样理解吗?
仪表运放如AD620可以一端(IN-)接地,另一端(IN+)接单端信号,这样的用法吗?
还有不清楚差分信号:一对大小相等方向相反的信号,与差模信号:(IN+)-(IN-)的区别?
十分感谢!

結果