已回答假定已回答

AD9781与AD9783芯片的驱动

lishangli10086@163.com 在 2016-2-22 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-26提供

1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?

2,如果AD9781或是AD9783芯片的时钟CLK为40MHZ,也就是他们的参考时钟是40MHZ,那DCIP是不是要80MHZ(高电平时传I,底电平时传Q),这样同时输出IQ两路40MHZ。

3,AD9781或是AD9783芯片内部寄存器中有SETUP AND HOLD 与SEEK这两个寄存器,这几个寄存器中的值根据PDF文档上可以建一个表,建立表后,这三个寄存器应该填入表中的哪个值?这三个寄存器的作用是什么?

4,如果DCOP/DCON信号是AD给FPGA发信数据使用的,如上升沿时FPGA发送I路信号,下降沿时FPGA发送Q路信号,此时上升沿与下降沿需要在I或Q路信 号的中间位置么,就是保证上升沿与下降沿时,I和Q路信号有最佳的保持和建立时间?还是上升沿时给I,下降沿给Q路信号?

5,这类芯片的引脚复位,是怎样的时序要求?

6,有没有DCI,DCO,I/Q信号的时序图,这样直观些?或是提供一个驱动AD9781芯片的工程参考一下?  谢谢!

結果