已回答假定已回答

AD8495热电偶放大器自身发热问题

gligli 在 2016-2-24 詢問的問題
最後回覆由gligli於2016-3-8提供

项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。

 

测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高,于是取下热电偶,用焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下:

1、测试温度从室温逐渐上升;

2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。

 

通过这个现象印证了之前的猜测,AD8495自身温度偏高,导致测试热电偶时温度误差。

那么我的问题是,AD8495工作时,会有那么大的温升吗?看手册参数写到消耗电流最大才250uA。我测得的现象正常吗?现在觉得AD8495可能没有正常工作。

另外,AD8495周边也没有什么很热发热的器件。

 

感谢有经验的老师指导!

結果