已回答假定已回答

ADF4355的远端杂散问题

19890985@qq.com 在 2016-2-25 詢問的問題
最後回覆由19890985@qq.com於2016-5-5提供

最近本人正研制一款接收机,采用了ADF4355作为第一本振信号,输出3.82-6.8GHz;第一中频信号取3.8GHz;

经仔细研究发现,当ADF4355锁定在某一个频率上时[鉴相频率取100MHz,小数模式],其寄生的鉴相杂散非常大,而且从低频到高频段一直存在,幅度也相差无几!最终导致在ADF4355输出的频谱中就存在第一中频信号 3.8GHz或和我需要的射频信号。

比如,我需要接收2.55GHz信号,此时,ADF4355的输出部分频谱如附件中图所示,在2.55GHz及3.8GHz附近均有很强的寄生信号,其中寄生的3.8GHZ直接耦合到中频;寄生的2.55GHz信号与本信号6.35GHZ直接进入MIXER混出3.8GHz,这样的结果就是接收机没有输入时,即有虚假的输出信号。

请问ADF4355的杂散本身就这么差还是我的使用不当!请给出建议!

盼回复!谢谢

附件

結果