已回答假定已回答

关于AD9910工作温度

kayoi 在 2016-3-2 詢問的問題
最後回覆由yishi於2017-4-1提供

AD9910芯片手册中说此芯片的工作温度高温至85度,但是我没有找见这个温度是指代环境温度呢,还是结温或者是壳温。

目前在使用中,发现这么一个问题,芯片批次为1245,在环境温度70℃的时候开机,待机一段时间之后才开始配置AD9910(此时AD9910外壳温度在80度)发现使用SPI总线向AD9910配置寄存器的过程中,AD9910没有反映,电流也没有变化;但是如果我开机之后如果配置了AD9910的内部倍频器之后,即使后期AD9910升温至85度以上,SPI的通信也是没有问题的。我看了AD9910的芯片内部示意图中好像没有CPU,通过SPI总可以直接访问其内部寄存器。因为在85度以上也是能工作的,所以我觉得我外围的控制电路对于AD9910读写的SPI方式不存其时序不满足的问题。有没有其他人遇见过同样的问题,帮忙解决一下,谢谢

PS :我用了09年买的芯片换上之后,就没有这个现象了,但是12年批次再换上去之后又发生了上述的问题,我对比了两个的手册,好像是不是ADI的生产工艺有过更改,因为目前的芯片手册中功耗大了100mw。

結果