ADI_Amy

盘点ADI最新热门方案,哪个会进入你的方案list?

ADI_Amy 員工 在 2016-3-3 建立的討論區

盘点下2015ADI新出的系统解决方案,不少都是当前的热门之选,会进入你的方案list么?欢迎大家参考,欢迎点评啦~

 

1、关于ADI新型配电自动化解决方案,您应该知道的二三事。。。。。

https://ezchina.analog.com/message/24342#24342

本设计有助于你评估 ADSP-CM40x的功能和性能,快速开发以 ADSP-CM40x 为核心的配电自动化终端、电能质量分析装置等产品。设计方案采用配电自动化最小保护系统,外部三相电压、三相电流及零序电流信号经电压互感器(PT)、电流互感器(CT)变换后,通过精密放大器 AD8604 进行信号调理电路变换,调理电路输出被ADSP-CM408F 内部两个高性能 16 SAR结构 ADC进行同步采样,实现同相的电压、电流同步采样。

 

 

2、ADI太阳能光伏逆变器解决方案

https://ezchina.analog.com/message/29600#29600

ADI公司在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量IC实现可靠的计量、测量、监控和控制。其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计量应用。凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。

 

 

3、ADI WSN完整解决方案

https://ezchina.analog.com/message/30534#30534

ADI提供面向市场定制的解决方案,以便简化设计过程。这些整体解决方案借助ADI的传感器、信号处理技术、RF以及专业经验,可以实现高性能WSN系统。

 

 

4、ADI双光束分光光度计相关方案,你知道多少?

https://ezchina.analog.com/message/31242#31242

这是第二篇有关分光光度计应用的文章,介绍了ADI公司的相关新演示系统和产品。

 

 

5、变频驱动及电源设计中的隔离技术解决方案

https://ezchina.analog.com/message/30955#30955

在电力电子设备上选用的元器件中,隔离器件是十分重要的器件类型之一,尤其在高电压及大功率应用中不可或缺。以变频驱动及电源设计为例,典型的隔离器件被用于功能性隔离和安全隔离等功能电路,分别用于实现高压功率电路和低压控制电路的隔离,以及控制电路及可能被人体触摸的接口电路的隔离。

 

 

6、基于ADuCM360 MCU的有毒气体检测解决方案

https://ezchina.analog.com/message/31432#31432

在工业生产过程中,有毒气体中毒事件时有发生,引起了人们对人生安全和健康的重视,市场对便携式有毒气体检测方案的需求趋势迅速增加。这类检测器小巧轻便,方便随身携带,可以检测暴露在环境中的危险气体 CO 的浓度,清晰地读出气体浓度、峰值和高、低浓度报警水平。

 

本文提供了一个基于ADuCM360 MCU的一氧化碳气体检测方案。该方案具有具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。涵盖工业环境中的多数常见气体,比如一氧化碳、二氧化硫、硫化氢和二氧化氮等。

結果