ADI_Amy

可穿戴设备背后的明星产品ADXL362都用在了哪些设备上?

ADI_Amy 員工 在 2016-3-8 建立的討論區
最後回覆由YuHL於2017-1-18提供

ADXL362是一款超低功耗、3轴MEMS加速度计,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。拥有如此超低功耗的的ADXL362在可穿戴设备应用中可谓是一款明星产品,今天版主为大家汇总了一系列关于ADXL362的应用,供大家参考学习哦~~~

 

 

先来介绍下ADXL362吧

与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL362没有通过欠采样混叠输入信号;它采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。ADXL362通常提供12位输出分辨率;在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据以实现更高效的单字节传送。测量范围为±2 g、±4 g及±8 g,±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。噪声电平要求低于ADXL362正常值550 μg/√Hz的应用可以选择两个低噪声模式(典型值低至175 μg/√Hz)之一,电源电流增加极小。

mm120604_adi_fig01.jpg

除了超低功耗以外,ADXL362还具有许多特性来实现真正的系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出FIFO、一个内置微功耗温度传感器和几个运动检测模式,其中包括可调阙值的睡眠和唤醒工作模式,在该模式下当测量速率为6HZ(大约)时功耗低至270nA。如有需要,可在检测到运动时提供一个引脚输出来直接控制外部开关。此外,ADXL362还支持对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。


ADXL362可应用于
• 助听器
• 家庭护理设备
• 运动使能节能开关
• 无线传感器
• 运动使能计量设备

……

 

查看 MEMS加速度计ADXL362产品详情,点击: http://www.analog.com/cn/products/mems/mems-accelerometers/adxl362.html

 


ADXL362应用大汇总:

ADXL362成就WITHINGS脉搏活动跟踪器,实现的7*24小时全天候运动和健康监测

QQ图片20140813154520.jpgMEMS_Withings01.jpg

 

 

 

ADXL362使小米手环在同等的使用环境下,比同类芯片省电5倍以上

QQ图片20140723172349.jpg

 

卡西欧G-Shock腕表可以在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户,而后用户可通过双击表面的方法确认提醒,振动则自动停止

QQ图片20140813154532.jpg

 

Tunstall利用ADXL362实现的跌倒监测产品,可持续工作1年以上

QQ图片20140813155945.jpg

 

 

Unikey公司利用ADXL362实现的智能门锁

设计原理——图中的门锁可以通过轻敲打开,用户可以在自己的手机上下载一个应用程序,或随身携带一个电子钥匙,当手轻敲到门锁上后,门锁里内置的无线节点会试图与电子钥匙建立通信,一旦通信成功,门锁会自动打开。

3.jpg


Dairymaster公司利用ADXL362实现的奶牛运动监测产品

QQ图片20131114161353.jpg

  • 监测奶牛的日常运动可以辅助判断其健康状况以及是否进入发情期等,如果发现其生病,可以进行隔离治疗,防止奶牛间交叉传染。如果发现其进入发情期,可以让其交配进而才能产奶。
  • 因奶牛运动监测的产品都是电池供电的,且给动物佩戴的监测产品很难频繁充电或更换电池,所以要求监测运动的传感器必须是低功耗的。
  • 当采用200Hz甚至400Hz采样速率去监测奶牛的运动时,ADXL362的功耗只是其他传感器的1/25,甚至是1/50,因此可以显著提高产品使用寿命。

 

消息编辑者为:Amy ADI

結果