已回答假定已回答

AD9783表的建立

lishangli10086@163.com 在 2016-3-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-2提供

  现在想建立AD9783PDF文档上说的那个表,我的方法是:1先设置SET和HLD为0,增加SMP的值,记录SEEK的值。

2,然后增加HLD的值至到SEEK位切换,记录HLD的值,再设置HLD的值为0,增加SET的值至到SEEK位切换,记录SET的值。

最后就是反复执行1,2步,至到SMP从0~31执行完。但关于PDF上的那个表是怎么形成的,我的理解是这样的对于F=200MHZ时不知道对不对?第1步得到的SMP为0,第二步得到的HLD和SET值写入寄存器,然后读SEEK位,看是1还是0,然后写入表中的SEEK行(对PDF表中的SMP=0,第二步得到的SET=6,HLD=15,将SMP,SET和HLD这三个数写入AD9783芯片后,查看SEEK位为0)。请问我的理解是对的么?再一个问题是建立这个表时需要对输入接口输入数据么?谢谢。

結果