已回答假定已回答

关于AD5123IIC通讯问题

sunny8888890 在 2016-3-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-9提供

Analog专家:

    我在使用AD5123IIC编程时遇问题如下:

    使用TI公司的TMS320F2808和AD5123IIC通讯,AD5123电源为Vdd=+2.5v  Vss=-2.5V  ADDR接Vdd  此时AD5123的器件地址为0x50.

但F2808在对AD5123写操作时,写入地址 0x50(0B10100000)后SDA信号在第九个时钟信号拉起,便无法操作。

     但当从器件地址初始化忽略,此时SAR地址实际上是0x3FF。此地址送入后,SDA信号在第九个时钟信号拉底并有正常的ACK回复,并能写入控制字和数据字。 但从RW1读取的电压没有任何变化。

    请问这是什么原因?如何解决?

結果