已回答假定已回答

关于dds芯片的串行写入时钟SCLK的最大速度问题?

gatewzl 在 2016-3-8 詢問的問題
最後回覆由ych634227759於2016-10-29提供

以下为AD9910的数据手册中的一部分,请问SCLK的时钟频率为70Mbps是什么意思,是70MHz吗,串行写入ad9910时,最快的SCLK的速度是多少呢?如何实现更高速度的SCLK时钟呢?

无标题.jpg

           想快速将数据写入DDs芯片,越快越好,而且要求输出信号频率带宽200MHz(最好400MHz),能推荐一款DDS芯片吗,非常感谢,急盼!!!!!!

 

     有些dds芯片带有增强型串行接口,如ad9911的有SDIO0-SDIO3四根数据线,当只用一根数据线时SCLK最大为50MHz,如果同时用四根数据线的话,是不是SCLK就是200MHz了?



結果