已回答假定已回答

C8015F330 驱动AD9913

luomeigang 在 2016-3-14 詢問的問題
最後回覆由duandaol於2016-9-20提供

技术人员:

    您好!请问下下面几个问题:

    1、3.3V的单片机C8015F330驱动驱动AD9913时,由于电平不一样,必须加电平转换芯片吗?比如贵公司评估板上的ADG3308.

    2、我在用C8015F330 驱动AD9913,并行操作模式读寄存器时,先写的地址,然后再读寄存器的值,发现读出来的值就是我上次写的地址值。这是怎么回事。

   3、我在用C8015F330 驱动AD9913,串行操作模式读寄存器时,读出来的值全是0。

   4、怎么判断AD9913是否损坏或者没有焊接好,我的板卡中,输入的参考时钟为100M的恒温晶振,不管怎么写寄存器,SYNC_CLK始终为100M。

    谢谢!!!@

結果