已回答假定已回答

ADP5052通道4输出奇异现象,望专家解决

lee@lxx 在 2016-3-15 詢問的問題
最後回覆由lee@lxx於2016-4-9提供

一、电路结构完全参照官方相关文档,如附件电路图,连器件都是官方推荐;

二、此电路结构之前我也用过在很多地方,都没有出现问题;

三、采用直流稳压电源对ADP5052供电;

四、通道4输出VCC3V3A通过电感L11对后级FPGA、串口、RS422供电,通过L2电感对网口芯片RTL8211E供电;

五、通道4有奇异现象,首先直流稳压电源为ADP5052提供5V电源输入时,电路输出是完全正常的,除了有电感啸叫就不存在其他问题,其次是当吧直流稳压电源采用12V为ADP5052供电时,现象来了:1、电感啸叫也存在;2、当L11和L2不焊接上时,通道4的电压是3.3V正常的,但是当L11和L2焊接上时存在以下现象:A、有少量板子通道4输出是正常的,但电感有啸叫;B、不正常的板子,通道4的电压被拉低到2.0V左右,这样后级工作就不正常,此时我用手指轻轻触碰ADP5052输出就正常了,如果此时我立马关电然后重新上电,输出又不正常,如果用手指触碰过后正常工作1分钟左右,然后关电再重新上电,此时输出是正常的,但是如果关电久了,来上电的话,输出是不正常的;C、不正常的板子,有些我通过重新焊接一下引脚(确保没有虚焊,但实际上焊接是没有问题的),恢复正常(但成功概率有点低);

六、重新换过芯片,情况一样,现在只有怀疑买到的这批芯片有问题了,不知道大侠们还有什么其他的排除问题的方法;

七、坐等回复

附件

結果