已回答假定已回答

AD8495的抗干扰问题

ZengADI 在 2016-3-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-23提供

ADI的工程师:

     您好!

     我们正使用贵公司的AD8495搭建热电偶的温度检测系统。我们的检测系统如下:

     1.热电偶暴露在工业环境(我们产品的特点);

     2.热电偶的长引线为双绞线,长度约为1.5米;

     3.使用贵公司的推荐电路(应用笔记为CN0271_cn);

     4.热电偶的检测温度为室温~600℃,对应热电偶电压为0.8~25mv;

     5.信号的频率范围为0~1kHz。

 

     遇到如下问题:

     在实验室环境,使用贵公司的推荐电路能够准确测量室温(示波器显示为:100mv的直流信号 + 10mv的工频交流信号)

     在工业环境,热电偶所在的铜块连接上电缆后,用AD8495测量室温,得到的信号为100mv的直流信号 + 100mv的工频交流信号。估计是铜块的连接电缆感应到工频信号。

20160305公司环境的工频干扰.jpg

 

我们想用硬件方案处理干扰问题。

     在此,想请教几个问题:

     1.如何增强基于AD8495的检测电路的抗干扰能力,尤其是工频干扰?

 

     2.我们原本的检测系统是用贵公司的AD629作为隔离芯片的,隔离后再放大热电偶信号。如果我们结合贵公司的AD629和AD8495的话,那么,你们能否推荐一个热电偶的检测电路,包括滤波电路?(PS:这个方案的成本有点高)

 

     3.在热电偶的温度检测方面,贵公司有其它的推荐方案么?要求如下:热电偶暴露在工业环境中,检测电路具备较强的抗干扰能力,尤其是50Hz工频干扰。(PS:我把AD595等芯片都查看了一遍了)

 

谢谢!

結果