已回答假定已回答

ad9361如何改变RF收发本振,实现连续步进跳频?

zhuyongjun12050 在 2016-3-15 詢問的問題
最後回覆由zhuyongjun12050於2016-3-31提供

你好!我用ad9361实现连续步进跳频功能。跳频时间我不要求,几十us-几十ms跳一次都行。我目前问题就是:每次跳频只改变TX RX RFPLL本振频率控制字和divider系数,等待RFPLL,BBPLL锁定之后,才开始测量TX RF端的输出功率,但是发现跳频输出的本振频点不正常。如果1s跳一次频点的话,能看到100M-300M左右的输出还算正弦波,但是到500M以上输出的本振频率完全看不到了,波形抖动也非常大。我跳频范围是100M-1300M,步进频点是1M-100M任意可调。

結果