已回答假定已回答

请教ADXRS620型号识别问题

Tia 在 2016-3-18 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2016-4-29提供

技术人员:

     您好!

 

     我通过不同的渠道采购了两批次的ADXRS620芯片,但测试发现,两批次芯片的sensitive不相同,一种是6mv/deg,另一种是7mv/deg.

     观察两个批次芯片正面的标记,发现主型号标示都是ADXRS620BA,,但其他三处标识有不同,包括中部的数字,左上角和右上角的字母和数字。

     请问,ADXRS620芯片上的四处标识都是什么含义?怎么获知芯片的型号从而确定其sensitive?

     通过查看手册,发现ADXRS622,ADXRS642的sensitive为7mv/deg,请问这两种芯片和ADXRS620芯片如何区分?芯片表面的标识有明显差别吗?

mmexport1458265622810.jpg

結果