已回答假定已回答

使用ADA4938驱动AD9204的问题

menghan 在 2016-3-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-30提供

在AD9204的数据手册中推荐使用全差分放大器ADA4938来作为输入驱动,并且将ADC的Vcm输出连接到ADA4938的共模设置引脚。

11.png

 

问题一:

1、AD9204的共模输出电压Vcm是不是只有0.9V?(数据手册中没有给出该参数)

2、ADA4938的输出共模电压最低只能设置到1.1V(高于0.9V)。

所以如果使用数据手册中推荐的电路连接方式(ADA4938使用AD9204提供的共模电压Vcm),是不是存在问题?

 

问题二:

如果不使用ADC输出的共模电压,使用外部1.3V电压作为ADA4938的共模设置电压(AD9204允许的最大共模电压输入为1.3V)。

由于ADA4938并不是轨道轨输出,它的输出电压最低只能到1.1V,因此单端输出电压范围最大为1.1V~1.5V(共模电压1.3V),差分输出电压峰峰值为0.8V。

但是AD9204的最大输入电压范围达到2V。

所以使用ADA4938来驱动AD9204,并不能完全覆盖AD9204的允许输入电压范围(0.8V<2V),这样是不是没有很合理?

結果