已回答假定已回答

AD8361测量射频信号的功率输出结果信噪比低

14B901001@hit.edu.cn 在 2016-3-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-3-30提供

我按照AD8361芯片手册推荐的电路进行设计后,发现AD8361测量200MHz信号的功率时,输出关于功率的直流信号的信噪比很低,输出3.5V直流信号上有最大200mV的噪声信号;而且在不输入测量信号时,输出信号的噪声也有200mV。

已经试过好几个芯片了,还是同样的现象,最小的噪声还有60多mV,电路就是下面的配置,也换过CFLTR积分电容的值,感觉改善不大。

QQ截图20160325225717.png

下面的图是信号发生器无输出时,AD8361测量结果,横轴是采样点,纵轴是电压,采样率100KHz,采样时间1s,噪声最大达到了0.5V。

QQ截图20160325230457.pngRF(存档问题贴专区)wangmigooo

 

結果