已回答假定已回答

【急】ADSP-BF702 SPI SLAVE BOOT的问题

ShaoJihu 在 2016-3-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-11提供

我目前在用bf702做一款音频产品,目前开发卡在BOOT,在设计中利用STM32F407作为主控,且702使用SPI2 SLAVE BOOT模式,目前在调试中SPI2_RDY(pull up to vext)一直为高,只有在stm32f4拉低dsp 的reset时为低,一直无法正确的boot,请问是否有成熟的案例作为参考,卡在boot阶段已经有一段时间了,再搞不定,项目就出大问题了,还请大神指导下slave boot如何正确操作,最好能有流程说明,附上设计原理图,SPI2_RDY(PA04)信号已经飞线到stm32 的pd12管脚,十分感谢!

附件

結果