已回答假定已回答

AD9637多通道采样幅度一致性问题

xudl1987@126.com 在 2016-3-29 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-3-30提供

        使用AD9637-80进行中频多通道采样时,单片通道与通道之间的幅度误差达到6dB(同等输入功率下),模拟前端电路采样变压器耦合(数据手册19页,图47),变压器采样的是mini公司的TC1-1T+,信号中频频率为260MHz,采样率为80MSPS。当采用5MHz输入时,幅度误差为1.5dB。这有可能是什么原因造成的?

結果