已回答假定已回答

您好    计划使用贵公司的AD9914芯片,输出100~800MHz,参考时钟3.2GHz,有以下几个问题咨询一下: 1),请问芯片的SYNC-CLK, SYNC-OUT和SYNC-in引脚是有什么作用。除了提供3.2GHz的参考时钟还需要给引脚SYNC-in外提供100MHz的时钟信号? 2),如果跳频间隔设置为10MHz的话,跳频时间怎么计算? 3),芯片DAC的输出功率是多少(dBm)? 4),芯片始终输入功率是多少(dBm)?

大头钉 在 2016-3-30 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2016-5-7提供

您好,使用贵司的AD芯片进行方案制定,作为初学者有以下几个问题咨询:一,芯片

結果