已回答假定已回答

AD7357使用ADA4932-2和AD8031的可行性,是否会有阻抗匹配问题

姚粤汉 在 2016-3-31 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-25提供

我最近使用AD7357进行我的设计,有些问题想请教一下,谢谢:

1.我在ADI官网找到ADA4932-2(单端转差分),+AD8031(电压跟随)+AD7627的解决方案,我想把AD7357官方推荐的op07(电压跟随)+ad8138(单端转差分)换成进行我的设计,但是AD7627的应用电路ADA4932官方的是工作在交流耦合的,不知道我采用直流耦合可行不;

2.AD8031的输入零点漂移有1.5mv左右,对共模电压跟随不知道有什么影响么?

3.ADA4932 官方方参考原理图输入使用了2.4MHZ的BPF,对于ADA4932 是必须的么,还是说是应用场合的需求

結果