已回答假定已回答

关于AD9288输出不平衡问题请教

xiadailei 在 2016-3-31 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-4-5提供

最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如一路-91~+100,另一路-100~+91,然后对两路不平衡的印制板重新换了一片AD9288,两路依然不平衡,不过不平衡的方向反了,原来-91~+100的变成了-100~+91,原来-100~+91的变成了-91~+100;想请教下可能是什么原因造成的。

       AD9288自身会引入一个随机的直流叠加到采样结果上吗?(进AD之前的信号已通过电容隔值,所以能保证信号本身没有直流)

       AD9288芯片本身是没有区分模拟地和数字地的,在PCB布局的时候将其GND连到数字地上了,而前级驱动AD8138的地是模拟地,请问这样合理吗?推荐AD9288是接模拟地还是数字地?

       采样的Vref选用AD9288自身的参考信号1.25V,用示波器看有点纹波,1.29~1.22V,滤波电容是0.1uF的,后来增加一个1uF的貌似没有改善,请问这个不平衡跟Vref有关系吗?

結果