已回答假定已回答

ad9361射频端收发直连回环,基带数字接收端能收到基带发送的IQ信号吗?

zhuyongjun12050 在 2016-3-31 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2016-5-5提供

ad9361射频端收发直连回环,基带数字接收端能收到基带发送的IQ信号吗?我基带发送端IQ是正交的1MHz正余弦波,通过ad9361发送到射频发送端,通过SMA直接回环到射频接收端,最后到基带接收端。我的收发本振都是100MHz,使能MGC全增益控制模式。看到的现象是:基带接收端IQ几乎为噪声,没有还原到基带发送端的IQ信号。

但是我外接信号源输入101MHz,基带数字接收端就能看到正交的IQ。有个问题是:MGC全增益0x109-0x10C寄存器值我都设置的0x00,接收的IQ信号幅度采样量化值只有正负100,满量程应该是正负2048。我尝试改mgc变寄存器值到最大,发现射频输入高于-35dBm,基带采样的IQ数据就出现饱和或者失真。请问这是怎么回事?我用mgc模式,应该写那些寄存器呢?

0890031436490C884DDE2CADC15BB203.jpg

1B1D88ABD4218AA5FDF2DC19158BD7F1.jpg

92DC2290A9ADAF7B76710477DFBCBB85.jpg

結果