已回答假定已回答

我的AD628差分电路采错误电压的问题,困扰好几天了

wudiyunfei 在 2016-3-31 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-15提供

我用AD628进行差分采电压信号,T2和T3均为AD628。其中T2电路采到的IN+为13V到22V左右,IN-为2V,通过调节RX1,使得出来的电压信号基本为Uo=IN+IN-,很准确,但是T3的AD628相当于一个减法器使用,IN+为一个大约13到20V左右的电压信号,IN-通过分压电路得到一个10V的参考电压。这是通过调节RX2调节AD628的增益为1时,相当于一个减法器,但是在IN+小于16V时得到的输出信号一直为6.8左右基本不变化,但是当IN+为17V以上是,得到的out开始正常,为IN+与IN-的差值。这是什么原因导致的,现在困扰我很久了。看了DATASHEET说明书应该没问题的啊AD628问题图片.jpg

結果