已回答假定已回答

模拟乘法器AD834

tanli0197 在 2016-4-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-7提供

我想设计一个(20到200MHz)乘以100HZ的乘法器电路,能否用AD834?主要的目的是要想实现一个双边带的调制信号。就是输出只有(20到200M)加100HZ 和(20到200M) -100HZ,用AD834能行吗?ADL5391和834除了频范围上的差别还有其他吗?ADL5391也是4象限乘法器吗?

結果