已回答假定已回答

AD9915串口配置寄存器

zppg 在 2016-4-6 詢問的問題
最後回覆由ykpercy於2016-4-10提供

各位大神您们好:

        最近在搞一款AD9915的设计,再看用户手册是有几点困惑,希望各位专家和大神们相助,在此先谢谢啦。

        问题一:根据ad9915用户手册,设置为串口编程内部寄存器,用FPGA对9915进行配置,比手册上说串口io操作写有两个周期,第一个周期写指令,第二周期写数据,如寄存器2(0x01)需要传输4个字节,而手册只给了数据为一个字节的,这四个字节怎么输入呢???我要向0x01寄存器戏而已0x12345678,第二阶段写入的数据顺序是12345678,还是78563412,??

       问题二:根据adi提供的软件产生寄存器的值,REF CLK输入1G时钟,profile0设置160MHz,90度相位和0.5幅度,得到寄存器值01写00800000,0b写99999999,0c写08004000,其他寄存器全是0,我将以上三个寄存器写入相应的值,其他寄存器全写0,输出是否是160M的信号呢??

結果