已回答假定已回答

AD9361发射信号 高次谐波问题

jiezhang 在 2016-4-11 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2016-4-25提供

使用AD9361芯片发射单频信号,AD_CLK = 983.08M,1Tx,D/A速率为30.72M,使用FMC-COMMS3开发板接收,采用LTE20M的配置,关闭了开发板自身的发射信号。分别测试了发射-1MHz,2MHz的复正弦波,接收到的信号存在明显的谐波,而且出现的位置并不是在每个倍频点上都有,两种信号的频谱图如下:

 

请问这种情况是哪儿的问题?见到以前有过贴子说是有可能RFPLL的问题?如果是,应该怎么样修改呢?

 

非常感谢

 

 

0411_3.jpg0411_1.jpg

結果