已回答假定已回答

关于AD7746使用的一点疑惑

tongguowei18 在 2016-4-13 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-4-14提供

我计划使用AD7746做一个测量100pF±10pF的测量仪器,参考了下文后有了一些灵感和疑惑。

http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0129.pdf

问题1:文中有如下表述,但是根据电阻的分压原理,此公式右侧的分母应该是R2,而非R1-R2.

1.jpg

问题2:测量范围不应该是150±50pF么,为何是±45pF,

问题3:测量范围为±:45 pF,以15pF为步进,怎么理解?

问题4:计算增益校准系数为: 0x5FBD = 24509,这个系数是如何计算出来的?

2.jpg

问题5:对于此文中所述,我自己给此文进行了寄存器配置,请工程师帮我检查下对错

1.电容设置寄存器(地址指针0x07,默认值0x00),由于是单端测量,设置为0x80

2.激励设置寄存器(地址指针0x09,默认值0x03),文中说需要使用两个激励,且B激励要倒置,设置为 0x1B

3.配置寄存器(地址指针0x0A,默认值0xA0),首先进行电容系统补偿校准,需要写入:0x3D。然后是电容系统增益校准,需要写入:0x3E,正常工作时需要写入:0x39

4.电容数字模拟转换器A寄存器(地址指针0x0B,默认值0x00)此寄存器的配置涉及到前几个问题,不清楚怎么配置。

5.电容数字模拟转换器B寄存器(地址指针0x0C,默认值0x00)由于使用了单端接法,这个寄存器不需要配置。

6.电容补偿校准寄存器(16位,地址指针0x0D,0x0E,默认值0x8000)此寄存器,不知如何计算出需要写入的值。

7.电容增益校准寄存器(16位,地址指针0x0F,0x10,默认值0xXXXX此寄存器,不知如何计算出需要写入的值。


本人邮箱为:tongguowei18@163.com  如果回答比较繁琐,请通过邮箱联系。

結果