已回答假定已回答

ADE7880校准后电参数的测量

perfect 在 2016-4-15 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2016-5-5提供

尊敬的ADI专家:

 

          您好!我有以下两个问题恳请得到您的解答:

           1. 按照AN-1171应用笔记中提供的方法:输入条件:220V, 5A, 功率因数为0.5。首先进行增益匹配,计算得到AIGAIN,BIGAIN,CIGAIN,AVGAIN,BVGAIN,CVGAIN的设置值,然后复位ADE7880,在进行寄存器设置时,将上述值写入对应寄存器,然后读取A相的寄存器AIRMS、AVRMS的值,计算得到V/LSB和Amps/LSB, 作为三相的计算常数。

            在进行实际测量时,发现测量得到的电流的误差很小,但是电压的误差有点大:输入220V时,测量得到的值会大概在220.7~221.1V。当我把输入电压设置为380V时, 测量显示的电压竟然都到385V左右了。请问专家该如何解决这个问题,谢谢!

 

          2. 在进行三相三线制测量时,根据ADE7880芯片手册的介绍,需要将B相接地作为参考,那么我还能像三相四线制一样进行三相的谐波分析吗?

結果