已回答假定已回答

关于AD9785-DPG2-EBZ和AD9627-150EBZ 这两款评估板

hfutxl 在 2016-4-17 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-28提供

您好!我买的AD9785-DPG2-EBZ和AD9627-150EBZ 这两款评估板是否可以通过背板连接线连在一起实验。即将模拟信号经过我的这个AD评估板,然后直接经过DA评估板,转换为原来的模拟信号?这个方案可行吗?如果可以的话,应该怎么连接这两个板子的连接器件将这两个板子连接在一起了?如果不可以的话,原因是什么了?

另外一个问题:对于AD9627这款评估板(绿色的),背板连接器的输出信号是哪些引脚了?同样,对于AD9785这款评估板(蓝色的),背板连接器哪些引脚是输入信号?也就是这两块板子的背板连接器该如何连接起来了?

谢谢!


两块板子连接在一起.jpg


結果