已回答假定已回答

关于AD9361的MGC控制方法

jiezhang 在 2016-4-18 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2016-5-5提供

您好,

 

目前需要使用MGC控制接收端的增益,使用的增益表格是full table模式。根据以前的帖子,MGC可以使用FPGA计算当前接收信号的大小,依此来确定总体增益是增加还是减小。我的问题是:

 

1. 如果只是根据FPGA得到的数据大小来确定增益的话,是否意味着没有使用寄存器设定的各个overload threshold了,也就是说这些值完全不起作用了?

2. 这样控制增益的话,最终只能得到一个最终的总体增益,如何确保各个子模块的增益达到最优,如TIA,Mixer,LPF...

3. 驱动程序中的Full gain table中没有数字增益,是否意味着数字增益没有什么作用?如果模拟增益全都达到最大时,AD输出的结果日然偏小,这样的话是否会导致后面的HB,RFIR模块引入较大的量化误差?

 

望指教!

 

 

谢谢

結果