已回答假定已回答

AD9361接收WiFi信号,AGC参数如何配置

why2 在 2016-4-21 詢問的問題
最後回覆由henry1211於2017-2-6提供

AD9361提供了Fast Attack AGC模式,但是用默认的参数,无法在收到一帧信号后的4us内把增益锁定住。

 

因为WiFi信号是以帧为单位突发传输的,因此我需要在AD9361接收到WiFi帧时,在4us以内把增益调整稳定(一半短训练字的时间,越快越好)。AD9361的文档我已经看过,尝试调整了step size、threshold、lock level和duration等参数,但修改参数后仍然难以满足wifi信号的AGC调节需求。另外我也试了一些官方给的参数列表,但都是LTE的。没有办法适用于WiFi信号。

 

急求有没有哪位熟悉AD9361的AGC,AGC到底应该配置成什么参数,才能适用WiFi信号的接收?

結果