已回答假定已回答

AD5668通道VOUTA输出故障

lvgyl_adi 在 2016-4-20 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-28提供

最新小弟遇到一个很棘手的问题,都快疯了。情况如下:

我们的板子一共用了AD5668的4个DA通道,分别为VOUTA,VOUTB,VOUTC,VOUTD。

在使用过程中发现,VOUTA会出现偶尔无法输出的情况。即使你再往通道A送数,操作,都还是无法输出,必须要重新上电。但是其他通道不会出现任何问题。VOUTA输出电路如下,VOUTA是加了-5V的偏置作为一个环路的给定到运放的同相输入端:

AD5668 VOUTA FAIL.jpg

 

我把VOUTA控制的外围电路飞线换做VOUTE去控制,不会出现FAIL。通过示波器测量,如果在上电后(这时还没有对DA执行任何操作),VOUTA如果是一个约20mV左右的负电压(无驱动能力),那么VOUTA肯定起不来,无法输出。如果在上电后不是负电压(有驱动能力),那么VOUTA肯定可以正常输出,感觉就是与上电的一瞬间,可能使VOUTA进入了一种我们不知道的状态,造成VOUTA无法输出。

与FAE也有过沟通,明确如下几点:

1.SPI接口电路包括操作时序没有任何问题

2.芯片内部通道A的输出电路确实与其他几个通道有差别,这个通道是与DA芯片的测试模式有关的

3.只有通道A才会出问题,其他通道都不会

4.可能是由于PCB布局,DA内部设计,以及DA外部电路共同作用造成的。

5.尝试过将VOUTA和其控制的外围电路断开,但是还是会出现起不来的情况,概率减小。

結果