已回答假定已回答

请教为什么ADAU1451寄存器无法控制?与AD1939无法正常联通?

myufoworld 在 2016-4-24 詢問的問題
最後回覆由myufoworld於2016-4-30提供

请教为什么ADAU1451寄存器无法控制?

USBi连接SPI接口,IC的Params部分程序可以写入,Registers里面信号路由部分可以控制,改变后读取寄存器后依然正常,但是其他clock_control、serial_ports等项目的参数都不行,更改后再次读取寄存器就重置了。

一开始是跟AD1939没法正常传输信号,所以才看到这里。

ADAU1451与AD1939无法正常联通?

根据几个开发板资料连接的,应该连接好之后,开机就能正常工作,但是现在没有信号,AD1939自身I2S进出连接没问题,估计问题还是在ADAU1451上。

请那位工程师帮忙看看怎么解决,指点一下,非常感谢!

結果