已回答假定已回答

用AD629在前端隔离干扰,放大mv级信号的问题

ZengADI 在 2016-4-25 詢問的問題
最後回覆由ZengADI於2016-4-27提供

大家好!

       在这里,我想请教大家一个问题。

 

       我参考电路笔记CN-0240,用AD629作为隔离运放,处理最大电压约为33mv的信号,放大100倍。

    

       http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0240_cn.pdf

 

       由于信号来源在强电设备附近,旧方案没用AD629作为隔离运放,只是两级放大100倍,不时出现烧主控芯片的问题。加了AD629之后,就没有出现这个问题了。

       但出现了新问题:AD629本身的失调电压和温度漂移不算大,但放大100倍后,就不小了,并且失调电压和信号电压是同一个数量级的,导致放大后的电压值不准。并且,用普通的调零电路并不能解决失调电压的问题,因为设备运行后,不可能不时派人去调零。

       漂移的具体现象是:拔掉信号输入线,空输入的情况下,AD629的输出为-1.5mv;设置某组固定的工艺参数让设备工作,运行10个小时后,放大电路的输出从1.46V逐渐增大到1.50V。

      

      所以,用AD629作为隔离运放,后续要放大高倍数时,如何解决AD629的失调电压和温度漂移的问题?

     

      另外,在+-15V供电的情况下,ADI的仪表放大器只能耐压+-20V吧,可能不够。毕竟没有AD629强。

 

      谢谢大家!

結果