ADI_Amy

Tech shanghai 2016,ADI专访大揭秘!

ADI_Amy 員工 在 2016-4-27 建立的討論區
最後回覆由KimuraTakuya於2017-3-3提供

在前不久的Tech shanghai 2016大会上, EDN China主分析师Echo Zhao对咱们亚太区医疗行业市场经理王胜进行了现场采访,版主特意整理了采访文字,分享部分王胜的观点,完整采访内容请点击观看视频。

 

观看完整视频:http://v.qq.com/boke/page/m/2/h/m0190l8fs2h.html

 

 

提问:目前可穿戴医疗电子产品的类型特别多,但有一常见问题:测量值不是那么的准确。您认为这其中可能存在的问题有哪些?

 

回答:是否准确得看相对哪些参考。从功能角度来说,实现这些功能在可穿戴的典型类的功能已包含一些东西,在传统医疗设备或者说稍微大型一点的非可常见设备当中,也已经非常准确,甚至有行业标准。把这些相关的功能移到可穿戴这种产品形态当中之后,它带来的几个技术挑战,其中除了技术以外会影响测量的进度以外,还有一些其它因素。第一,比如说作为普通消费者佩戴时候传感器的连接习惯,传统的医疗和已经有了成熟的稍大型设备上面,相对而言是不同的。这样同样的技术同样的测量方式方法,但是佩戴或连接的方式方法不同带来了测量精度上的误差,;第二,设备本身变成小型化,很多新的技术新的挑战又应运而生。比如说,同样的性能同样的传感器在不同的供电和不同的功耗情况之下,它的性能是不一样的,当然传统的东西功耗相对来说不是特别的敏感,它的可穿戴的不一样。这时候可能,必须在测量精度和电池寿命之间做一个平衡;第三,和选择的解决方案有关。比如说ADI为什么回得到很多市场的lead客户的认可,原因是我们着眼于如何提高用户体验。精度只是其中一种,体积大小、外观是否好看美观,包括用户体验,其实所有放在一起是整个可穿戴的一个挑战。那从发展的角度来说,传感器技术,调理电路处理器包括算法,对于不同方案选择是否能达到一个精确测量用户体验良好的同时,在外形ID等方面能达到整个非常认可。这是我们方案教学是一个重点关注,这也ADI重点关注的。 


 

提问:除了一些可能用户的使用习惯、芯片,还有就是这个整体的技术方案对这些都是有影响的,对吧?

 

回答:从方案角度来说,市面上有无的问题的解决很重要,就说我好像看似有一个方案,一个解决的事情,但是达不到精确测量、用户体验、一个真正的设备厂商想希望达到的效果,所以有无是简单的事情,但是否达到正真的目的这需要方案供应商能提供更好的方案给终端设备厂商的同时了解客户的需求。

 

 

 

提问:可穿戴领域终端设备厂商有大有小,甚至包括一些创客。但由于不同产品的特性,厂商或创客的设计能力差距很大。ADI是如何满足这些不同层次的需求呢?

 

回答:从目前市场来看,可穿戴还在处于启动阶段,不能说已到良性的或成熟阶段。在这阶段ADI不管大小客户,都很看重,但在做法上是不同的。大客户有大客户的特点,比如它有相当大的团队,可以投入相当多的资源来做前期研究,然后再产品化;小客户确实也很多,甚至有些没有技术实力,但相对来说它有渠道有品牌。在现阶段,大客户会是一个专注的重点,对于中小客户,重点关注的一类就是,它有很强的意愿来做这件事情,而且相对来说他对这个应用本身的理解比较深入。除此以外,我们也会和市面上的其他友商们,比如说某些芯片厂商和某些主芯片厂商,可能某些客户已经集成运用,会和他们绑定来做些系统级东西,所以,针对不同的客户对各种不同客户的诉求,我们会有非常灵活的市场策略和执行的来去应对。

 

 

 

提问:医疗影像例如X光机、CT这类高端医疗行,大概是一个什么状态?因为传统上我们感觉这类客户是由GE、飞利浦、西门子这些厂商占据,您怎么看待这个领域一些新兴的中国厂商的需求?

 

回答:追溯到几年前,国外大型厂商在高端大型医疗设备的确占据着大半壁江山,甚至主要核心的高端产品都被他们占据。但在过去几年发展中,比如CT是很高端的大型医疗设备,到目前为止据我们所知也有国内的本土品牌开发出的CT设备已经用到医院。这说明,国外的大型厂商垄断高端设备的这个局面已经被打破,而且这些国内厂商的目标并不是中低端,是直接面向的最高性能的设备。也许启动可能是在中低端,但是下一代产品或者将来的整个远景来看那它的目标就是具飞利浦、西门子类似的大型的设备厂商。,如果是其他的设备,举个例子,“束在x光”之前同样的被国外的厂商或者可以说是垄断这个词,但是国内的现在厂商包括自己的X光设备厂商和X核心部件探测器上,都在开发自己的东西,他们的目标实现更宏伟,把它占到全球的前三前二。对于我们来说也是机会,因为ADI很重视中国市场,而中国这些优良客户那最终会帮助我们来增加我们在全球最终市场的份额,所以这也是为什么我们一直持续的在中国将投入。除了可穿戴设备,还包括现在传统的高端的大型医疗设备,这个应用本身并不新鲜,但国内他是一个迅速增长的,主要得于国内的这些本土厂商的技术提升和最终产品真正被市场认可。

結果